Kaufen Sie jetzt Mehrfach Relais von Murrelektronik
Was ist ein Mehrfach Relais?
Ein Relais ist ein angesteuerter Schalter. Er bewirkt, dass mit einem kleinen Steuerstrom ein unter hoher Spannung stehender Stromkreis geschaltet werden kann. Das Relais ist eines der traditionellsten und ältesten Bauteile in der Elektrotechnik. In der Signalverarbeitung kommt dem Relais eine besondere Bedeutung zu, da die Signalströme in der Regel wesentlich kleiner ausfallen als die Ströme für Aktoren. Ein Mehrfach Relais ist eine besonders effiziente Bauform, indem es mehrere Schaltungen in einem elektronischen Bauelement vereint.
Wofür wird ein Mehrfach Relais verwendet?
Ein Mehrfach Relais dient wie jedes Relais zum Ansteuern höherer Spannungen. Im Gegensatz zum einfachen Relais sind im Mehrfachrelais mehrere elektronische Bauelemente dieses Typs in einem Bauteil untergebracht. Häufig wird das Mehrfachrelais als Optokoppler ausgeführt oder zumindest damit ergänzt. Typische Bauformen vom Mehrfachrelais sind das 4-Kanal-Relais oder das 8-Kanal-Relais.
Vor- und Nachteile eines Mehrfach Relais
Wenn in einer elektronischen Schaltung mehrere Relais benötigt werden, bietet das Mehrfachrelais Vorteile beim Einbau. Vor allem bei seriell gefertigten Produkten verkürzt sich durch ihre Verwendung die Installationszeit. Nachteilig sind die etwas höheren Kosten gegenüber einem einzelnen Relais. Vor allem dann, wenn ein Mehrfachrelais nicht im vollen Umfang genutzt wird, erzeugt man unweigerlich unnötige Redundanzen. Andererseits kann ein größeres Mehrfachrelais die Erweiterung einer elektronischen Schaltung vereinfachen.