PROFINET Switche von Murrelektronik
Was ist ein Profinet Switch?
Ein Profinet Switch ist ein Verbindungselement in einem Netzwerk, dass Geräte und Netzwerksegmente mit übergeordneten Teilen des Netzwerkes verbindet. Profinet gehört neben EtherCAT und EtherNet/IP zu den bekanntesten Industrial Ethernet-Standards. Der Profinet Switch wird als Netzwerkteilnehmer in das Profinet-basierte Netzwerk integriert. Ein Profinet Switch hat vielen Anforderungen zu genügen.
Ein Profinet Switch zeichnet in einer Tabelle die Absenderadressen der ankommenden Frames und die zugehörigen Ports auf. Anhand der Tabelle kann bei später ankommenden Datenpaketen entschieden werden, an welchen Port von dem Profinet Switch ein Datenpaket weiterzuleiten ist. Die gezielte Zusendung senkt die Netzwerklast. Ist die Zieladresse noch nicht bekannt, wird Broadcasting angewendet. Der betreffende Frame wird an alle Ports von dem Profinet Switch versandt.
Unterstützt ein Profinet Switch MRP (Media Redundancy Protocol) oder RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), ist die Möglichkeit zum Abschalten von redundanten Verbindungen im Netzwerk gegeben. Redundante Pfade sind im Ethernet-Standard nicht erlaubt. Durch das automatische Einschalten geeigneter, redundanter Pfade nach dem Ausfall einer physikalischen Verbindung kann das Netzwerk mit kurzen Erholungszeiten wiederhergestellt werden.
Profinet Switch Managed für mehr Kontrolle
Bei der Planung des Netzwerkes sind die Vor- und Nachteile von Managed Switches und Unmanaged Switches sorgfältig abzuwägen. Ein Profinet Switch Managed ermöglicht dem Inbetriebnehmer den Zugriff auf die Konfigurationsdaten und damit eine erweiterte Kontrolle und Einflussmöglichkeit auf das Netzwerk und seine Steuerung.
Abbildung: Profinet Managed Switch mit 8 Ports
Ein Profinet Switch Managed kann mit Mirror Ports ausgerüstet sein. Port Mirroring (Mirror Port) ermöglicht dem Netzwerk-Administrator, gezielt ausgewählte Ports zu beobachten. Das ist vorteilhaft, weil durch die Eigenschaft eines Switches, Nachrichten (Frames) nur zu den Ziel-Ports zu versenden, der Datenverkehr nicht auf allen Ports gleichmäßig zu kontrollieren ist.
Einsatz im Feld - Profinet Switch IP67
Ein Profinet Switch IP67 ist für den Einsatz unter den harschen Bedingungen des Feldes konzipiert. Er ist widerstandsfähig gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit und ermöglicht damit die Verlagerung des Anschlusses in die Nähe der IO-Geräte in und an der Maschine. Bei ausgedehnten Anlagen ist der Vorteil der Zusammenfassung der Übertragung in eine Stammleitung besonders groß. Die Leitung benötigt für die Verlegung weniger Platz und ist einfacher auf Beschädigungen zu kontrollieren.
Abbildung: Beispiel Profinet Managed Switch IP67
Für den Einsatz im Feld ist ein Profinet Switch IP67 häufig mit einem Metallgehäuse und gut dichtenden Rundsteckverbindern M8 und M12 ausgerüstet. Die Steckverbinder erzielen ihre hohe Widerstandskraft gegen Eindringen von Schmutz, Staub, Metallspänen und Feuchtigkeit durch die systemeigene Überwurfmutter und andere Maßnahmen zur Abdichtung.