Zeitrelais von Murrelektronik
Was ist ein Zeitrelais?
Ein Zeitrelais ist ein normales Relais, welches den Schaltvorgang erst zeitverzögert auslöst. Ein Relais dient dazu, einen Stromkreis mit potenziell gefährlicher Spannung aus einer sicheren Distanz schalten zu können. Bei einem Zeitrelais ist diese Funktion zusätzlich zeitlich steuerbar. Das erhöht die Sicherheit und ermöglicht diverse Schaltungen für Komfort und Bedienerfreundlichkeit.
Was macht ein Zeitrelais?
Ein Zeitrelais schaltet einen elektrischen Stromkreis erst nach einer vorher festgelegten Zeit in einen anderen Zustand um. Bei dem Relais wird zwischen drei Typen unterschieden:
- Öffner
- Schließer
- Wechsler
Je nachdem, um welchen Relaistyp es sich handelt, wird der Stromkreis erst nach einer bestimmten Dauer ausgeschaltet, eingeschaltet oder umgeschaltet.
Wie funktioniert ein Zeitrelais?
Für die Funktionsweise von einem Zeitschaltrelais gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Vor allem die Dauer der Haltung bzw. Verzögerung vor dem Schaltwechsel ist für die Bauart des Zeitschaltrelais verantwortlich. Diese elektronischen Bauelemente unterscheidet man heute in folgende Typen:
- elektromechanisch
- elektronisch
Bei der elektromechanischen Variante wird der Magnetschalter in einem Relais durch einen Verzögerungsmechanismus an der sofortigen Auslösung gehindert. Hierzu werden, je nach Größe des Bauteils, Elektromotoren mit Schneckengetrieben, hydraulische oder pneumatische Vorrichtungen oder Uhrwerke eingesetzt.
Rein elektronisch arbeitende Zeitschaltrelais verwenden analoge oder digitale Signalgeber mit entsprechender Verzögerungsprogrammierung.
Ein typischer Einsatz für das Zeitrelais ist das Treppenhauslicht. Nach dem Auslösen der Lichtschaltung wird das Ausschalten verzögert. So lässt sich mit diesem Bauteil in einer elektronischen Schaltung eine einfache Regelung einbauen.