Wechselkontakt Relais von Murrelektronik
Was ist ein Wechselkontakt Relais?
Ein Relais ist ein Schalter für höhere Spannungen. Um zu vermeiden, dass der Anwender oder eine empfindliche Baugruppe einer höheren Spannung zu nahe kommt, ist ein Relais ein wirkungsvoller Schutz. Durch einen kleinen Stromimpuls wird ein mechanischer Schalter, in der Regel mit Hilfe einer elektromagnetischen Spule, aktiviert. Dieser kann, je nach Bauart des Relais, einen von drei Zuständen auslösen:
- Schließen
- Öffnen
- Wechseln
Ein Schließer schließt einen vormals geöffneten, also unterbrochenen Stromkreis. Der Öffner macht genau das Gegenteil: Mit Hilfe von einem Öffner-Relais wird ein vormals geschlossener Stromkreis unterbrochen und die Baugruppe ausgeschaltet. Ein Wechselkontakt Relais dient zum Bedienen zweier Stromkreise, die im Wechsel geschaltet werden sollen. Schaltet das Wechselkontakt-Relais einen Stromkreis aus, schaltet es im gleichen Arbeitsgang den zweiten Stromkreis an. Bei der nächsten Betätigung des Relais wird der Vorgang umgekehrt.
Vorteile Wechselkontakt Relais
Der wesentliche Vorteil von einem Relais ist die sichere Handhabung von elektronischen Schaltungen, die unter einer höheren Spannung stehen. Das Wechselkontakt Relais schützt darüber hinaus nicht nur den Anwender vor den hohen Spannungen der Schaltungen. Es schützt auch die angeschlossenen Baugruppen davor, sich gegenseitig negativ zu beeinflussen. Die Umschaltung von einem Stromkreis auf einen anderen geschieht mit einem Wechselkontakt Relais sehr zuverlässig. Ist der eine Stromkreis aktiv, ist der andere garantiert ausgeschaltet. Das erhöht die Sicherheit des gesamten Systems.