UL Listed Produkte von Murrelektronik
UL Listed
Die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit von Produkten wird in vielen Ländern der Welt von nationalen Behörden, Organisationen und Unternehmen durchgeführt. Underwriters Laboratories (UL) ist eine Organisation mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, die Dienstleistungen für die Prüfung und Zertifizierung von Produkten anbietet. Ist die Prüfung erfolgreich, darf der Hersteller das Produkt mit einem Prüfzeichen von Underwriters Laboratories, wie UL Listed, versehen. In der Praxis hat das Prüfzeichen UL Listed eine hohe Bedeutung für die Akzeptanz von Waren, die damit gekennzeichnet sind, bei Handel, Versicherungsschutz und dem Einbau in Gebäuden.
Underwriters Laboratories entwickelt und publiziert Sicherheitsnormen. Sie sind Grundlage für die Sicherheitsanforderungen, deren Einhaltung in Prüfungen von Underwriters Laboratories für ein bestimmtes Produkt festgestellt wird.
OSHA - die Verbindung von UL Listed zum Arbeitsschutzgesetz
Die OSHA (Occupational Safety & Health Administration) ist eine US-Bundesbehörde und untersteht dem Arbeitsministerium der USA. Sie sorgt mit der Durchsetzung von Normen und anderen Maßnahmen für sichere Arbeitsplätze. Die OSHA akkreditiert Prüforganisationen, wie die Underwriters Laboratories, und erteilt damit die Erlaubnis, Prüfungen von Produkten durchzuführen und die Einhaltung der Prüfstandards mit Gültigkeit für den amerikanischen Markt zu zertifizieren. Bei der OSHA für diesen Zweck akkreditierte Einrichtungen werden als NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories) bezeichnet.
UL Listed für Kanada und USA
In Kanada ist die CSA (Canadian Standards Association) das Pendant zur US-amerikanischen Underwriters Laboratories als Prüfstelle für Produktzertifizierungen. Underwriters Laboratories und CSA arbeiten zusammen. Produkte können mit Prüfzeichen, die für den US-amerikanischen und den kanadischen Markt gleichzeitig gelten, versehen werden. Die Prüfzeichen von Underwriters Laboratories für den gemeinsamen Markt sind mit cULus und cURus beschriftet.
Was bedeutet UL listed?
Underwriters Laboratories vergibt zahlreiche Prüfzeichen, die unterschiedliche Zwecke und Prüfungen dokumentieren. Zu den wichtigsten Prüfzeichen gehören "UL Listed" und "UL Recognized". UL Listed wird für eigenständig verwendbare Produkte eingesetzt. UL Recognized wird als Prüfzeichen für Komponenten verwendet, die in Produkte eingebaut und nicht eigenständig verwendet werden.
Ein Beispiel für ein eigenständig nutzbares Produkt mit einem UL Listed Prüfzeichen ist ein externes Netzteil, dass für sich allein unmittelbar genutzt werden kann, um seinen Zweck, das Laden eines Akkus, zu erfüllen. Eine Industrie-Steckdose, die für den Einbau in einen Schaltschrank vorgesehen ist und eine Recognized Zulassung (cURus) trägt, ist ein Beispiel für eine Komponente, die nur gemeinsam mit anderen Komponenten verbaut und verwendet ihren Zweck erfüllen kann. Es gibt auch Produkte, die eine Zulassung nach UL Listed und UL Recognized haben. Anhand der Prüfbescheinigungen ist festzustellen, für welche Einsatzfälle und Umgebungsbedingungen das jeweilige Prüfkennzeichen erteilt wurde.
Was ist die UL Norm?
Underwriters Laboratories entwickelt auf der Basis langjähriger Erfahrung technische Normen für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie. Für die Entwicklung national gültiger Normen wurde Underwriters Laboratories von ANSI (American National Standards Institute) in den USA und SCC (Standards Council of Canada) in Kanada akkreditiert. Die von Underwriters Laboratories entwickelten Normen sind auf der Website von Underwriters Laboratories gelistet. Underwriters Laboratories hat über 1500 Normen entwickelt.
Für bestimmte industrielle Anwendungsgebiete stehen ausgewählte Normen von Underwriters Laboratories im Mittelpunkt, um die Erteilung eines Prüfzeichens zu erreichen. Im Schaltschrankbau ist die Norm UL 508A zentral. Bei der Prüfung von Wechselrichtern kommt UL 1741 zur Anwendung. Für Schütze und Motorstarter ist die UL/IEC 60947-4-1 zu beachten. Es handelt sich um eine harmonisierte Norm.
UL Listed - Harmonisierung der Normen
Für viele Hersteller im Bereich der Automatisierungstechnik und des Maschinen- und Anlagenbaues ist der Zugang zu globalen Märkten der Schlüssel für die Expansion des Unternehmens. Der globale Absatz der Produkte wird vereinfacht durch die Harmonisierung der regional gültigen Normen. Underwriters Laboratories und IEC haben hier in den vergangenen Jahren an verschiedenen gemeinsamen Normen gearbeitet und so die Harmonisierung vorangetrieben. Ein Beispiel ist die UL 61010-2-201 mit ihrem europäischen Pendant IEC 61010-2-201, die die Anforderungen für Steuer- und Regelgeräte (SPS) festlegen.
Bei dem Begriff "UL Listed" handelt es sich um eine geschützte Marke (s. United States Patent and Trademark Office - Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS) Register)