Schleppkettentaugliche Produkte im Murrelektronik Onlineshop
Was bedeutet schleppkettentauglich?
Schleppketten, auch "Energieführungsketten" genannt, sind Maschinenbauteile aus der Automatisierungstechnik. Sie bestehen aus einer nur in einer Richtung beweglichen Kette. Für normale Anwendungen sind die Schleppketten aus Kunststoffelementen gefertigt. An ihrer Oberseite haben sie eine Klappe, die durchgängig geöffnet werden kann. So geöffnet, lässt sich jede Art von Leitungen in die Kette einlegen. Nach dem Fixieren der Leitungen und dem Schließen der Klappen, sind die Leitungen und Kabel dauerhaft gegen Beschädigungen oder Drill gesichert. Neben den Kunststoff-Schleppketten sind für besonders anspruchsvolle Anwendungen auch Varianten aus hoch belastbarem Aluminium im Einsatz. Für Umgebungen mit heißen Spänen werden voll gekapselte Schleppketten angeboten. Gleichgültig, welche Art von Schleppkette verwendet werden soll, der Einsatz von schleppkettentauglichen Kabeln ist dazu eine Voraussetzung.
Schleppkettentaugliche Kabel
Schleppkettentaugliche Kabel sind Kraftstrom oder Daten führende Leitungen, die sich beliebig oft biegen lassen. Schleppketten werden an Maschinenbauteilen angebracht, die sich ständig bewegen. Typische Anwendungen sind Roboterarme, Zuführsysteme oder Hub- und Drehsysteme. Im Wesentlichen bezieht sich die Definition der Schleppkettentauglichkeit auf die Schutzummantelung der Leitung. Sie muss die permanent wechselnde Biegebelastung dauerhaft vertragen können. Das schließt alle starren Leitungen von vornherein aus. Bei Kunststoff ummantelten Leitungen gibt es auch limitierende Faktoren, beispielsweise Kunststoffe, die nach einer gewissen Zeit aushärten können. Die Schleppkettentauglichkeit eines Kabels wird als Biegeradius angegeben. Dieser muss bei der Auswahl der passenden Energieführungskette berücksichtigt werden.