PUR Kabel bei Murrelektronik
Was bedeutet PUR bei Kabeln?
PUR ist eine Abkürzung für "Polyurethan". Es handelt sich dabei um einen raucharmen, schwer entflammbaren Kunststoff, der sich besonders für die Isolation von Kabeln eignet. Im Gegensatz zu den halogenhaltigen Kabeln sind halogenfreie Leitungen wesentlich sicherer. Aus diesem Grund werden sie bei vielen Gebäuden für die feste Installation von Netzwerk-, Daten- und Stromleitungen vorgeschrieben. Im Brandfall zersetzen sich halogenfreie Kabel ohne die Bildung von blickdichten Rauchschwaden und giftigen Gasen. Besonders diese sind bei Bränden wesentlich gefährlicher als die eigentliche Wärmeentwicklung. Durch ihre Schwerentflammbarkeit tragen halogenfreie Kabel einen Brand auch nicht durch ein Gebäude. Das PUR-Kabel hat darüber hinaus noch zahlreiche weitere interessante Eigenschaften.
PUR Kabel Eigenschaften
Eine PUR Leitung hat neben den guten thermischen Eigenschaften eine hohe mechanische Stabilität zu bieten. In dieser Eigenschaft ist Polyurethan bei den Isolationsstoffen von Leitungen einzigartig. PUR Leitungen bieten folgende Vorteile:
- Sehr reißfest
- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- Ideal für wechselnde und schwellende Beanspruchung
- Abriebfest
- Stabil gegen Einreißen und Weiterreißen
- Robust gegen mineralische Öle und Lösungsmittel
- Schleppkettenfähig
Bei Kontakt mit Alkoholen ist PUR hingegen nicht der optimale Werkstoff. Er kann hier mit Aufweichen oder Auflösung reagieren, was für eine stromführende PUR-Leitung nicht optimal wäre. Bei Kontakt mit Wasser bietet das PUR-Kabel volle Zuverlässigkeit in seiner isolierenden Wirkung.
PUR Kabel für vielfältige Anwendungen
PUR steht für "Polyurethan". Dieser Kunststoff zeichnet sich durch eine hohe Vielseitigkeit aus. Charakteristisch für diesen Werkstoff ist seine Fähigkeit zur Schäumung. Das macht sie nicht nur sehr biegsam, sondern auch unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Doch auch ungeschäumt haben PUR Kabeln viele positive Eigenschaften. Das macht PUR Kabel zu besonders vielseitig verwendbaren Verbindungleitungen für besondere Bedingungen.
PUR Kabel von Murrelektronik
Hier finden Sie unsere Auswahl an PUR Kabeln sortiert nach Anschlussart:
Hier finden Sie PUR-Kabel mit M8 Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit M12 Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit M23 Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit MQ15 Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit RJ45 Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit RJ45PP Anschluss:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie PUR-Kabel mit 7/8" Anschluss:
Zur Produktauswahl
Wo werden PUR Kabel eingesetzt?
Verbindungsleitungen mit einer Ummantelung aus Polyurethan bieten ihren Anwendern folgende Vorteile:
- Halogenfreier Werkstoff
- schwer entflammbar
- wasserdicht
- abriebfest
- resistent gegen Öle und Fette
- UV-Beständig
Das macht das PUR Kabel mit Stecker zum idealen Leitungselement im Maschinenbau und in der Hausinstallation. Aufgrund seines Flammwiderstands und raucharmen Brandverhaltens ist es bei offener wie der Unterputz-Verlegung besonders sicher. Durch seine Abriebfestigkeit und Widerstandskraft gegen Öle, Fette und diverse Reinigungsmittel ist das PUR Kabel für die offene Verlegung an Maschinen geeignet. Vor allem beim Einsatz in permanent bewegten Schleppketten ist das PUR Kabel mit Stecker die beste Wahl. Bei Baumaschinen wie Baggern, Raupen oder Umschlagsmaschinen ist dieses Leitungselement optimal, denn das PUR Kabel ist UV beständig. Permanente Sonneneinstrahlung macht im nichts aus. Es behält seine flexiblen Eigenschaften, ohne dass die Anwender Risse oder Brüche in der Ummantelung befürchten müssen.
Grenzen der PUR Kabel
Polyurethan ist beständig gegen zahlreiche Chemikalien. Bei Alkohol zeigt der Kunststoff aber eine hohe Empfindlichkeit. Es ist daher empfohlen, das PUR Kabel nicht in Bereichen mit alkoholischen Emissionen einzusetzen oder es mit alkoholischen Reinigungsmitteln zu säubern.
Ausführungen der PUR Kabel
PUR Kabel gibt es in folgenden Ausführungen:
- PUR Kabel geschirmt
- PUR Kabel UV-beständig
- PUR Kabel mit Stecker
Die hochflexiblen und dichten Werkstoffeigenschaften des Polyurethans macht es für geschirmte Leitungen besonders gut geeignet. Das PUR Kabel geschirmt zeichnet sich durch eine zusätzliche leitfähige Hülle aus. Damit sind die innen liegenden Adern besonders gut gegen elektromagnetische Störeinflüsse von außen geschützt. Das PUR Kabel geschirmt eignet sich damit hervorragend zur Parallelverlegung mit unterschiedlichen Spannungen, Frequenzen oder Signalformen. Die Schirmung gestattet das dichte Verlegen von Starkstrom-, Daten und Signalleitungen nebeneinander.
Das UV-beständige PUR Kabel ist allgemein sehr strahlungsfest. Es schirmt nicht nur gegen die harte UV-Strahlung ab, sondern auch gegen alle anderen Wellenlängen. Es eignet sich daher gut für die Verlegung nahe an Strahlungsquellen aller Art.
Das PUR Kabel wird als Rollenware geliefert. Darüber hinaus sind die Kabel auch mit beliebigen Steckerkombinationen verfügbar. Da sich das PUR Kabel vor allem in der geschirmten Ausführung für alle Leitungsarten eignet, lassen sich an diesem Verbindungstyp jede Art von Kopplungen anbringen. Darüber hinaus lassen sich aus PUR-Kabeln auch sehr Adapter aller Art herstellen.