Murrelektronik Produkte mit OSSD-Signal
Was bedeutet OSSD?
OSSD bedeutet "Output signal switching device". Zu deutsch bedeutet dies "Gerät zum Schalten eines Ausgangssignals". Es ist einn Teil der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung. Bei einem Signal eines berührungslos wirkenden Sensors, beispielsweise einer Lichtschranke, schaltet ein OSSD einen Stromkreis aus. Darüber hinaus ist ein OSSD ist eine Funktion, mit der ein Sensor sich selbst überprüfen kann. Die Installation eines OSSD ist recht kritisch, da es dabei zu Fehlfunktionen in den Regelkreisen kommen kann. Deshalb muss der Einsatz des Ausgangssignalschaltgeräts exakt geplant und installiert werden.
Was ist ein OSSD Signal?
Das OSSD-Signal ist eine Schutzfunktion für Geräte, Maschinen und Anlagen. Es setzt eine Anlage in einen stromlosen, gestoppten Zustand, wenn ein bestimmter berührungsloser Sensor ein Signal gesendet hat. Ein typisches Beispiel ist dafür das Eindringen einer Person in den Arbeitsbereich eines Bestückungsroboters. Sobald eine der installierten Lichtschranken oder Ultraschall-Sensoren dies registriert hat, stoppt sie den Roboter sofort und verhindert damit, dass die Person verletzt wird.
Ein OSSD Signal kann darüber hinaus auch als ein Testsignal verwendet werden, welches einen Sensor prüft. Im Grunde besteht das OSSD Signal nicht im aktiven Senden eines Impulses - sondern in seinem Gegenteil: Das Ausgangssignalschaltgerät schaltet kurzzeitig den Strom zum Sensor ab und prüft, ob diese Unterbrechung auch registriert wurde. Falls der Sensor diesen Test ignoriert hat, kann von einer Fehlfunktion ausgegangen werden. Dann wird das Steuergerät über den fehlerhaften Sensor informiert, welches dann weitere Maßnahmen einleitet.
Was sind OSSD Eingänge?
Ein OSSD Eingang ist die Verbindung zwischen Sensor und OSSD. Außerdem liefert der OSSD Eingang den benötigten Ruhestrom. Am OSSD Eingang wird das Signal des Sensors eingeleitet, welches die Reaktion auslöst.
Was sind OSSD Ausgänge?
Der OSSD Ausgang ist die Verbindung zum Steuergerät. Die "Aus" Meldung wird vom OSSD Ausgang an die zentrale Steuerung weiter geleitet. So weiß das Bedienpersonal, an welcher Stelle es nach einer Störgröße suchen muss.