Industriesteckverbinder von Murrelektronik online verfügbar
Was sind Industriesteckverbinder?
Zur ProduktübersichtIndustrietaugliche Steckverbinder stellen die Verbindung zwischen Kabeln und elektrischen Geräten, Maschinen, Anlagen und ihren Steuergeräten her. Entsprechend der vielfältigen Industriesteckverbinder Funktion sind sie in einer großen Auswahl am Markt verfügbar. Die Industriesteckverbinder Funktion ist die Übertragung von elektrischen Signalen, Spannung, Strom und Daten. Oft werden über ein Kabel auch Kombinationen von Daten und Energie übertragen. Auf diese Weise kann die Industriesteckverbinder Funktion erweitert werden auf den Anschluss intelligenter Feldgeräte, beispielsweise Kameras an Roboterarmen, die mit einem Netzwerk zu verbinden sind.
Industriesteckverbinder für vielfältige Anwendungen
Im industriellen Einsatz von Steckverbindern sind ausgehend von den oben genannten Aufgaben eine Fülle von Anforderungen zu bewältigen. Hinzu kommen zahlreiche Standards für Schnittstellen, Steckverbindungen, Kabel und Leitungen, die zu unterschiedlichen Bauformen führen. Je nach Einsatzzweck sind individuelle oder genormte Pinbelegungen für die gewünschte Industriesteckverbinder Funktion erforderlich. Es sind Industriestecker mit verschiedenen Steckgesichtern verfügbar, in denen die Pins während der Montage in die vorgegebenen Bohrungen eingesetzt werden. Die Montage der Pins kann in großen Stückzahlen maschinell erfolgen. Das Einsetzen der Pins während der Montage vor Ort wird mit entsprechenden Montageabläufen und Werkzeugen unterstützt. Beim Crimpen werden Kabel und Pin durch plastische Verformung miteinander verbunden.
Industriesteckverbinder mit sicherer Funktion
Industriesteckverbinder müssen den Anschluss gegen Industrie-typische Beanspruchungen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Chemikalien, Hitze, Kälte, Vibrationen, Zugbelastungen und Erschütterungen schützen. Unter all diesen Umgebungsbedingungen muss die Industriesteckverbinder Funktion sichergestellt sein.
Feldkonfektionierbare Industriesteckverbinder
Industriesteckverbinder werden in vielen Fällen fertig konfektioniert mit Leitungen geliefert und brauchen bei der Montage nur noch eingesteckt zu werden. Dadurch ist ein hohes Maß an Sicherheit gegen Fehler bei der Verkabelung gegeben. Zudem sinkt der Kostenaufwand bei der Montage.
Dennoch haben feldkonfektionierbare Industriesteckverbinder ihre Bedeutung für den praktischen Industriealltag. Die Industriesteckverbinder Funktion ergibt sich aus dem Zusammenbau vor Ort mit verschiedenen Einzelteilen. Baukastensysteme, wie der bekannte Harting-Stecker, helfen, Aufwände zu sparen und Sicherheit gegen Verpolung und mangelhafte Verbindungsqualität aufzubauen. Feldkonfektionierbare Industriesteckverbinder können durch Crimpen mit den Kabeln verbunden werden. Das Crimpen ist ein Verfahren, bei dem mit einer Zange (Crimpzange) eine am Pin befindliche Metallfahne um das abisolierte Kabelende gelegt und gequetscht wird. Es ist ein rein mechanisches Verfahren, mit dem ohne Löten elektrisch hochwertige Verbindungen erzeugt werden.
Feldkonfektionierbare Industriesteckverbinder sind da einzusetzen, wo die Kabeldurchführung durch die Wände von Schaltschränken und Maschinengestellen nicht groß genug sind, um den Steckverbinder durchzuführen. Wenn Umbauten an Maschinen und Anlagen vorgenommen werde, ist die Industriesteckverbinder Funktion hilfreich. Sind Veränderungen an der Signalübertragung oder der Energieversorgung möglich, kann der feldkonfektionierbare Industriesteckverbinder angepasst werden.