Gleichrichter von Murrelektronik online kaufen
Wofür wird ein Gleichrichter verwendet?
Ein Gleichrichter ist ein elektronisches Bauteil, welches zum Umwandeln einer Wechselspannung in Gleichspannung verwendet wird. Er ist damit ein integrales Bestandteil von Netztransformatoren, welche die Wechselspannung des Hausstroms in eine nutzbare Gleichspannung von angeschlossenen Haushaltsgeräten umwandeln.
Welche Gleichrichterschaltungen gibt es?
Einweg-Gleichrichter
Der Einweg-Gleichrichter war das erste elektronische Bauteil dieses Typs. Sein Funktionsprinzip besteht darin, eine eingehende Schwingung in zwei Halbwellen zu teilen und eine der Halbwellen auszublenden. Grundsätzlich hat dies lange einigermaßen gut funktioniert, jedoch gab es mit diesem Prinzip einige Nachteile. Dadurch, dass 50 % der eingehenden Spannung ausgeschaltet werden, verringern Einweg-Gleichrichter den Wirkungsgrad einer Stromversorgung ganz erheblich. Der zweite Nachteil ist eine stark unsymmetrische Belastung des Einweg-Gleichrichters und aller angeschlossenen Verbraucher. Dieses elektronische Bauteil gilt daher heute als veraltet und wird bis auf den Einsatz in Sperrwandlern nicht mehr verwendet.
Zweiweg-Gleichrichter
Der Unterschied vom Einweg- zum Zweiweg-Gleichrichter besteht darin, dass Letzterer die untere Halbwelle des Wechselstroms nicht ausschaltet, sondern positiviert, also "nach oben klappt". Dadurch entstehen für die nachfolgenden Verbraucher zahlreiche Vorteile:
- Vermeiden starker Pulsfrequenzen
- Verbesserung des Wirkungsgrades
Prinzipiell besteht dieser Gleichrichter aus vier Dioden. Sie werden gleichzeitig mit Spannung versorgt, geben diese aber um eine Halbwelle versetzt ab. So entsteht eine Spannungsfrequenz, die zwar ebenfalls pulsiert, jedoch nicht diese Halbwellen-Pausen einlegt, wie es beim Einweg-Gleichrichter der Fall ist. Diese elektronischen Bauteile werden in Schaltkästen auf einer Gleichrichter Hutschiene verbaut. Die genormten Baugrößen der Tragschiene und der Bauteile ermöglichen eine gleichbleibend problemlose Installation. Die englische Bezeichnung dieses Trägersystems für Gleichrichter ist Din Rail.
Zur Produktübersicht