Ethernet Switche im Murrelektronik Onlineshop
Was ist ein Ethernet Switch?
Ein Ethernet Switch ist ein auf die Ethernet-Physik optimiertes Kopplungselement zur Übertragung von Signalen von einer zentralen Steuerung an ein Endgerät, beispielsweise einen Sensor oder einen Aktor. Der Vorteil eines Switches gegenüber der Direktleitung ist die einfachere Konfiguration und Beschleunigung der Datenrate. Ethernet Switches sind aktive Elemente. Das bedeutet, sie lesen die ankommenden Datenpakete, die sogenannten "Frames" aus, und leiten sie nur an die betreffenden Endgeräte weiter. Das erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kommunikation und macht die Übertragung weitestgehend abhörsicher. Ein Ethernet Switch ist schon für sehr kleine Heimnetzwerke mit nur vier Ports verfügbar. Im industriellen Maßstab werden wesentlich größere Switches verwendet.
Wie funktioniert ein Ethernet Switch?
Ein Ethernet Switch ist ein aktives Element. Es leitet die ankommenden Stromimpulse nicht einfach weiter, sondern liest sie aus und prüft sie nach Validität und Zugehörigkeit. Ein Ethernet Switch hat deshalb eine eigene, lernfähige Kontrolleinheit. Diese muss vor Inbetriebnahme des Kopplungselemtents zunächst angelernt werden. Nachdem der Switch alle angeschlossenen Endgeräte kennengelernt und mit den entsprechenden Adressen verbunden hat, kann er den ankommenden Datenstrom punktgenau weiter leiten. Die Verwendung eines Switches macht damit eine zentrale Steuerung wesentlich schneller und ausbaufähiger als bei einer Direktverdrahtung. Ethernet Switches tragen damit dazu bei, die Rechenleistung einer zentralen Steuerung optimal auszunutzen.