Lexikon C-Schiene
C-Schiene ist Standard im Schaltschrankbau
Die C-Schiene gehört zur Gruppe der Tragschienen und ist ein wichtiges Standardelement im Schaltschrankbau. Die C-Schiene wird bei der geordneten Befestigung von elektrischen Betriebsmitteln im Schaltschrank eingesetzt. Mit der systematischen Anordnung der Betriebsmittel wird die Verkabelung, Montage und Wartung der elektrischen Systeme von Maschinen und Anlagen erleichtert. Die Arbeitskosten werden reduziert. Die übersichtliche Verlegung der Kabel vereinfacht den nachträglichen Ausbau der Anlage. C-Schiene, Hutschiene und G-Schiene können für verschiedene, sich ergänzende Befestigungsaufgaben miteinander kombiniert werden.
Was ist eine C-Schiene?
Das Profil der C-Schiene, d.h. die Ansicht von der Seite, ähnelt der Form des Buchstabens C. Die Form entspricht einer Hutschiene mit nach innen gebogenen Krempen. Die C-Schiene wird auch als C-Profilschiene bezeichnet.
Die C-Schiene wird in großer Variantenvielfalt von verschiedenen Herstellern produziert und vertrieben. Es sind Ausführungen der C-Profilschiene konform zu DIN EN 60715 verfügbar. Andere Varianten der C-Schiene weichen etwas von der Norm ab und werden als "ähnlich DIN EN 60715" bezeichnet. Es sind auch Ausführungen erhältlich, deren Abmessungen unabhängig von der Norm ausgelegt wurden. Produkte der C-Profilschiene werden gelocht und ungelocht geliefert. Bei der Lochung ist nicht von jedem Produkt sichergestellt, dass der Abstand des ersten Loches von der Schnittkante gleichmäßig ist. Dies muss bei der Auslegung von Befestigungsbohrungen für die Montage der C-Profilschiene, insbesondere bei der Serienfertigung, berücksichtigt werden, um Zusatzaufwände zu vermeiden.
Die im Schaltschrankbau verwendete C-Schiene ist von der im Stahlbetonbau verwendeten Ankerschiene zu unterscheiden. Diese hat einen ähnlich geformten Querschnitt, dient allerdings mit angeschweißten Ankern in den Beton eingelassen einem anderen Befestigungszweck als die C-Profilschiene.
C-Schiene in korrosionsbeständiger Ausführung
Beim Einsatz im Schaltschrankbau sollte die C-Schiene korrosionsbeständig ausgeführt sein, um Schäden und Reparaturen durch Korrosion zu vermeiden. Viele Produkte der C-Profilschiene sind feuerverzinkt oder galvanisch verzinkt. Das Sendzimir-Verzinken gehört zu den kontinuierlichen Bandverfahren. Das ausgewählte Verzinkungsverfahren entscheidet über die Schichtdicke des Überzugs aus Zink auf der C-Schiene. Die Schichtdicke bestimmt die Nutzungsdauer. Es ist zu prüfen, ob die gewählte Beschichtung für den Korrosionsschutz der C-Schiene den Umgebungsbedingungen im Betrieb dauerhaft standhält. Beim Bohren und Schrauben an der C-Profilschiene kann es zu Beschädigungen der Schutzbeschichtung kommen.
C-Schiene Norm
Zusammen mit der Hutschiene und der G-Schiene wurde die C-Profilschiene in DIN EN 60715 VDE 0660-520:2018-07 genormt. Es sind Maße für die C-Profilschiene C 20, C 30, C 40 und C 50 genormt. Die Norm macht auch Aussagen über die einzusetzenden Werkstoffe für die C-Profilschiene. Für die C-Schiene sind Grenzabweichungen genormt. Genormte Grenzabweichungen schaffen Sicherheit beim Einsatz von Zubehörteilen, die an der C-Profilschiene befestigt oder eingeführt werden.
Befestigung und Schirmung an der C-Schiene
Kabel und Leitungen sind mit Bügelschellen an der C-Profilschiene zu befestigen. Die Bügelschellen müssen eine passende Fußform haben und der Schlitzweite der C-Schiene entsprechen. Die C-Schiene ist eine wichtige Komponente beim Aufbau der EMV-Schirmung im Schaltschrank und in der Kabelführung. EMV Schirmklammern werden eingesetzt, um den Leitungsschirm eines Kabels über die C-Profilschiene mit dem Massepotenzial zu verbinden. Der dünne Kabelschirm muss von Zugbelastungen freigehalten werden. Wichtig ist deshalb eine konstruktive Trennung der Funktionen für die Zugentlastung des Kabels und für die Verbindung zwischen Schirm und C-Profilschiene. Es gibt hierfür Lösungen von verschiedenen Anbietern, die praxisgerecht zu montieren sind.
Im Leitfaden "EMV gerechter Schaltschrankaufbau" der Deutschen Gesellschaft für EMV-Technologie e.V. (DEMVT) finden sich zahlreiche Hinweise zur Leitungsschirmung, zum Anschluss des Schirms und zur Schirmunterbrechung im Schaltschrank.